大家好、
客户在电机控制系统中使用 DRV8353RS、 尝试从地址04h 读取、但 MISO 的输出始终为0xFFFF、 VBUCK 可以、输出信号也可以。 它们使用4个 GPIO 连接到 DRV8353 SPI 引脚、尝试通过 SPI 接口控制 DRV8353、但 SDO 始终输出0xff、您能帮助检查原理图和最终信号是否存在问题吗?
对于第一个波形、黄色是 nSCS、蓝色是时钟。
对于第二个波形、黄色是时钟、蓝色是 MOSI
MISO 始终为高电平、因此不需要第三个波形。



您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里