This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:SDO 始终输出0xff

Guru**** 2469210 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264403/drv8353-sdo-always-output-0xff

器件型号:DRV8353

大家好、

客户在电机控制系统中使用 DRV8353RS、 尝试从地址04h 读取、但 MISO 的输出始终为0xFFFF、  VBUCK 可以、输出信号也可以。 它们使用4个 GPIO 连接到 DRV8353 SPI 引脚、尝试通过 SPI 接口控制 DRV8353、但 SDO 始终输出0xff、您能帮助检查原理图和最终信号是否存在问题吗?

对于第一个波形、黄色是 nSCS、蓝色是时钟。
对于第二个波形、黄色是时钟、蓝色是 MOSI
MISO 始终为高电平、因此不需要第三个波形。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

     器件是否 在您读取 SPI 信号之前已启用? 是否正在等待 tWake 后采样?

    此外、我还检查了寄存器4h

    所有的默认值都是1、因此可能会尝试写入一个包含0的不同设置、以查看器件是否正确读取和写入。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    感谢您的支持。

    是的、已启用 DRV8353RS、客户在系统启动后等待了很长时间(超过10us)、然后继续通过 SPI 读取 DRV8353RS 寄存器。 他们还尝试了其他寄存器、例如01h、05h、但仍然获得所有高电平输出。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    感谢您的更新。 该器件的周期为1ms。

    信号的发送/读取顺序似乎存在一些问题。 我建议查阅数据表中 SPI 时序的第8.5节

    在此事件期间、PVDD 电压是否稳定? 已有客户针对此器件测试了我们的 EVM、因为这将是一个有用的设计和评估工具。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akshay:

    twake 是10ms、不是10us、抱歉标出了拼写错误。

    客户测试第三个电路板时、SPI 通信成功。 前两块电路板是全新的电路板和 drv8353烧毁的电路板(当时已更换)。  前两个主板可能是硬件问题 、或者驱动器的时间至关重要、这是不确定的、因此他们将深入研究。

    对上述波形有什么改进建议吗?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    感谢您的澄清。 电路板损坏可能是导致所示 SPI 问题的潜在原因。

    客户在第三个设计中做了哪些更改、以防止在前两个电路板中观察到烧毁?

    请查看有关 MOSFET 损坏和过热提示的常见调试常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1176539/faq-quick-guide-to-debugging-common-issues-in-bldc-motor-drivers

    请查看以下指南、了解布局方面的提示。 这有助于减少波形中的接地噪声。

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf

    此致!

    阿克沙伊