This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:DRV8353的 SPI 通信故障问题

Guru**** 2470150 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265336/drv8353r-spi-comm-failure-issue-for-drv8353

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好、TI!

在使用 DRV8353RS 时、我们未能通过 SPI 接口控制寄存器、请帮助我们检查该步骤是否可能存在问题。
我们使用 STM32F103的4个 GPIO 来模拟 SPI 接口、该接口连接到时钟、片选、MOSI 的 GPIO 设置为输出、连接到 MISO 的 GPIO 设置为输入。
高电平有效
芯片选择低电平
时钟低电平
当读取寄存器0h、4h 和5h 时、DRV8353RS 的输出均为高电平、感觉 DRV8353根本没有响应。
04h 寄存器读取通信波形如下。 第一幅图片中黄色表示芯片选择、蓝色表示时钟;第二幅图片中黄色表示时钟、蓝色表示 MOSI;MISO 始终为高电平
MOSI 的数据为0xA000、

谢谢。

                                  坦迪
                         大川电机,上海,中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       已更改测试波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Heng Xu:

    感谢您使用我们的论坛!  

    Unknown 说:
    寄存器读数通信波形如下所示。 第一幅图片中黄色表示芯片选择、蓝色表示时钟;第二幅图片中黄色表示时钟、蓝色表示 MOSI;MISO 始终为高电平
    MOSI 的数据是0xA000,

    似乎只附加了一张图片、您能否检查以确保没有其他图片?

    我将查看相应的 文档 以帮助提供建议。  

    此致、

    -约书亚