This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:PWM 占空比速度控制

Guru**** 2469200 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264596/mcf8316a-pwm-duty-cycle-speed-control

器件型号:MCF8316A

您好!

我刚刚通过 MCF8316AEVM 开发套件上的电位器将速度控制切换到了通过微控制器的 PWM 输出对占空比速度输入进行控制。 我在 PWM 上有一个示波器、它的频率为80kHz。 我注意到、当在通过该 PWM 的占空比以恒定速度驱动电机的随机持续一段时间后、电机将快速切换到零速、然后以之前的相同速度恢复。 我已经将 EP_MODE 的 PWM 占空比设置为0b01、并 将 SPEED_RANGE_SEL 设置为0、因此我的80kHz PWM 处于325Hz - 90kHz 的范围内。 这种速度毛刺脉冲是随机出现的、我已经通过示波器确认 PWM 信号没有毛刺脉冲。 注意:我在使用电位器进行模拟速度输入时未看到此速度问题!

我是否忘记了此 SPEED_MODE? 我也未在勘误表帖子上看到任何与占空比速度控制相关的问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    1. 如果使用非80kHz 的 PWM 频率、您是否能够看到此问题?
    2. 如果您使用 EVM 上的微控制器来控制该器件、此问题是否仍然会发生?
    3. 当电机停止旋转时、MCF8316A 是否报告了故障?
    4. 您能否提供相电流、相电压和 FG 的捕获?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、我已经测试了100Hz 到80kHz 的 PWM。

    2.不可以、如果只需在 EVM 上切换到基于模拟的速度输入、就不会出现此问题。 此外、我已切换到基于 PWM 频率的输入、尚未看到速度干扰。

    3、无故障、电机仅停止半秒至一秒、然后恢复到与之前相同的速度。

    4.是的,我将在明天捕捉此数据并更新此帖子!

    随机问题:如果 PWM 信号与 MCF8316A 的内部时钟不同步、这是否会像临界情况那样成为该问题的罪魁祸首? 我很惊讶我无法使用 PWM 频率速度模式来复制这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    我需要研究一下这个问题、我的目标是最迟在周五与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    当您处于占空比速度控制模式时、您是否正在将反向 PWM 信号输入到速度引脚?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我没有使用反向 PWM 信号。

    -Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    发生速度干扰时、您能否提供 PWM 输入、相电流、相电压和 FG 的捕获?

    此外、如果您在占空比速度模式下使用 EVM MCU 而不是自己的 MCU 来生成输入 PWM、是否仍会出现这种速度干扰?

    此致、

    约书亚