请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8821 亲爱的朋友们。
请您能够 为下一台打印机计算步进电机驱动器 DRV8821 e2e.ti.com/.../PT72E_5F00_EN_5F00_Rev.1.4.pdf 的分流器的准确值:
2.3.1进纸电机(1)规格项目规格:
PM 型相位数2相
励磁2-2相
每相绕组电阻26±7%
额定电压24V 驱动电流260mA /相
驱动频率最大为3200pps
(DS PT72E_EN 的第10页)
DS 已连接。
谢谢。
Kamil Palco。