This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8821:计算分流

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265078/drv8821-calculation-of-the-shunts

器件型号:DRV8821

亲爱的朋友们。

请您能够 为下一台打印机计算步进电机驱动器 DRV8821 e2e.ti.com/.../PT72E_5F00_EN_5F00_Rev.1.4.pdf 的分流器的准确值:

2.3.1进纸电机(1)规格项目规格:

PM 型相位数2相

励磁2-2相

每相绕组电阻26±7%

额定电压24V 驱动电流260mA /相

驱动频率最大为3200pps

(DS PT72E_EN 的第10页)

DS 已连接。


谢谢。

Kamil Palco。