请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8301 我将同一个电压源用于 PVDD1和逆变器电源。 当我制动电机或改变方向时、反电动势会快速增加并 使电源电压加倍。 我是应该继续为逆变器和 PVDD1使用相同的电源、还是可以使用具有相同电压的不同电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将同一个电压源用于 PVDD1和逆变器电源。 当我制动电机或改变方向时、反电动势会快速增加并 使电源电压加倍。 我是应该继续为逆变器和 PVDD1使用相同的电源、还是可以使用具有相同电压的不同电源?