This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:PVDD 电源电压

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1266332/drv8301-pvdd-supply-voltages

器件型号:DRV8301

我将同一个电压源用于 PVDD1和逆变器电源。 当我制动电机或改变方向时、反电动势会快速增加并 使电源电压加倍。 我是应该继续为逆变器和 PVDD1使用相同的电源、还是可以使用具有相同电压的不同电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:


    感谢您的提问! 只要电压不超过器件的绝对最大电压、就可以为 PVDD1和逆变器电源使用一个电源电压。 如果您认为在输入电压摆幅较大的情况下降压性能无法满足您的要求、那么您可以切换到使用不同的电源来为降压转换器提供更稳定的输入电压。 但是、如果降压性能足以满足您的需求、则可以将其保持为单个电压源。  

    此致、

    安东尼·洛迪