主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043
尊敬的社区:
要操作阀门、我要使用 DRV 8210 DSG 。 我将从 MSP430FR6043生成 PWM1 (TB0.1)和 PWM2 (TB0.4)。 通过使用 ADC、我将感测电源电压 Vs、以获得运行电机所需的直流电。
i、e DC=(5 (所需电压)/Vs)* 100;

对于 PWM 模式、我已将 MODE 连接至驱动器中的 GND。
1.我在 MCU 端验证了 PWM 生成;a) IN1 = 0且 IN2 = 1 (PWM)(反向);b) IN1 = 1 (PWM)且 IN2 = 0 (正向)。
接下来、将 MCU 的 PWM1和 PWM2引脚连接到驱动器 IN1和 IN2端口。 我从 OUT1和 OUT2检查了输出、结果符合预期。
a) OUT1 =低电平、OUT2 = PWM (反向)
b) OUT1 = PWM 且 OUT2 =低电平(正向)

A 通道=OUT1、B 通道=OUT2
当我将电机连接到 OUT1和 OUT2时、假设我要进行反向操作、OUT1 = PWM (75%直流)、OUT2 = PWM (25%直流)、它看起来是互补模式。为什么?

A 通道=OUT1、B 通道=OUT2
我在各种电压下进行了测试、对于某些电压、OUT1和 OUT2处的并联电压为0。 I、e (闭合) Vs=9V OUT1 =4.1V、OUT2 =4.8V。
请查看下表以供参考、

按照预测、从 MCU 端生成 PWM、但在我将电机连接到 DRV 后、开始出现上述问题。
如何解决这些问题。
提前感谢、
萨尔沃特