我的客户正在使用 DRV8305制作电机驱动、现在我有以下问题,请帮助分析这些 问题、诊断。
1.当 MCU 输出 PWM 到 DRV8305但电机未连接时、芯片温度达到85°C、这是正常的吗?
2.客户连接电机时,驱动器 PWM 为20kHz。 DRV8305会产生烟雾、芯片过热并损坏? 请帮助核对客户的原理图和 PCB。



3、高侧 MOS 管的 GS 级应当是 GH-SH,下方橙色的是为什么在它的下降沿上有一个阶跃?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户正在使用 DRV8305制作电机驱动、现在我有以下问题,请帮助分析这些 问题、诊断。
1.当 MCU 输出 PWM 到 DRV8305但电机未连接时、芯片温度达到85°C、这是正常的吗?
2.客户连接电机时,驱动器 PWM 为20kHz。 DRV8305会产生烟雾、芯片过热并损坏? 请帮助核对客户的原理图和 PCB。



3、高侧 MOS 管的 GS 级应当是 GH-SH,下方橙色的是为什么在它的下降沿上有一个阶跃?

尊敬的 Alon:
如果您仍在寻求帮助、只需跟进原理图 PDF 的申请。
这里还有一些其他问题:
1) 1)在此操作期间、nFAULT 是否会在任何时间点触发?
2) 2)发生这些问题时、IDRIVE 设置设置为什么?
3) GS 波形是奇数的、如果您可以提供更多的漏极和源极以及电荷泵引脚(CP1/2/L/H、VCPH、VCP_LSD)的波形、这会有所帮助。
谢谢、此致、
-约书亚