This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:DRV8305过热问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260176/drv8305-drv8305-overheating-issue

器件型号:DRV8305

我的客户正在使用 DRV8305制作电机驱动、现在我有以下问题,请帮助分析这些 问题、诊断。
1.当 MCU 输出 PWM 到 DRV8305但电机未连接时、芯片温度达到85°C、这是正常的吗?
2.客户连接电机时,驱动器 PWM 为20kHz。 DRV8305会产生烟雾、芯片过热并损坏? 请帮助核对客户的原理图和 PCB。

3、高侧 MOS 管的 GS 级应当是 GH-SH,下方橙色的是为什么在它的下降沿上有一个阶跃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alon、

    感谢您的提问。 我们的目标是在本周结束前提供回复。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:  

    您能否提供原理图的 PDF 以便于查看?  

    我会浏览提供的信息和原理图 PDF (如果有)、并在适用的情况下就此问题提供任何建议。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:  

    如果您仍在寻求帮助、只需跟进原理图 PDF 的申请。  

    这里还有一些其他问题:

    1) 1)在此操作期间、nFAULT 是否会在任何时间点触发?

    2) 2)发生这些问题时、IDRIVE 设置设置为什么?  

    3) GS 波形是奇数的、如果您可以提供更多的漏极和源极以及电荷泵引脚(CP1/2/L/H、VCPH、VCP_LSD)的波形、这会有所帮助。

    谢谢、此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户由于遵守机密规则、因此无法提供原理图 PDF 文件。 客户确认线路上有一些故障正在重新设计 PCB、如果测试有问题、我会进一步反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alon、感谢您的更新。  

    请告诉我、我是否可以在测试后提供进一步的帮助。  

    此致、

    -约书亚