This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:当电机达到失速时、TRQ_COUNT 也将更改值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268550/drv8889-q1-when-the-motor-meet-stall-the-trq_count-will-also-change-value

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 DRV8889-Q1进行失速检测。

他们会发现、当电源为12V 时、当电机达到失速时、TRQ_COUNT 也将更改值。

但当电源为8V 时、TRQ_COUNT 值不会随失速而变化。

您能帮我确认原因并告诉我如何避免这种情况吗?

谢谢。

布赖恩