目前我们正在使用 DRV8308控制鼓风机"无刷直流电机"来控制气流电机运转平稳转换平稳
- 现在、我们的主要问题是改变速度时的上升和下降时间。我们使用驱动程序寄存器来控制电机转速、将速度从0.2更改为0.8全速大约需要600ms
我们尝试了修改驱动程序寄存器并调整设置、但没有任何成功时间转换仍然相同
是否有任何配置或设置可以将我们需要的时间缩短至100ms?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前我们正在使用 DRV8308控制鼓风机"无刷直流电机"来控制气流电机运转平稳转换平稳
我们尝试了修改驱动程序寄存器并调整设置、但没有任何成功时间转换仍然相同
是否有任何配置或设置可以将我们需要的时间缩短至100ms?
您好、Ahmed、
我建议调整 LOOPGAIN 和 AUTOGAIN 寄存器值、如果您尚未调整这些值、以便尝试实现更快的上升和下降时间。 要获得有关调整这些寄存器值的帮助、请参考 《DRV8308用户指南》的第4.2节。
您还可以尝试调整 IDRIVE 强度以尝试缩短 MOSFET 上升/下降时间。如需有关调整 IDRIVE 的帮助、请参阅此 常见问题解答。
此致、
约书亚
您好、Ahmed、
DRV8308有两个可调增益、即 LOOPGAIN 和 SPEEDGAIN。 有关这些参数及其影响的更多信息、请参阅 此 E2E 中的答案。 有关调整参数及其影响的其他一些一般指导、请参阅 此 E2E。
简单来说、该器件上的速度环路仅在使用 CLKIN 控制方法时启用。
此致、
约书亚