This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:想要了解 Vout 波形。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265491/drv8848-want-to-understand-the-vout-waveform

器件型号:DRV8848

您好、团队成员:

我的客户询问下面的波形、想知道为什么输出在特定情况下具有斜率。 (红色矩形)

我假设这是慢速衰减、但 VIN 不同时显示"高"、而且时序是4S/div、对于慢速衰减来说太大。

您会看到并给出您的见解吗?

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、

    您突出显示的斜率可能是当器件输出处于高阻抗模式时的斜率、如 在混合衰减模式下的快速衰减模式。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复。

    根据您关于"7.3.5电流再循环和衰减模式"的评论和数据表说明、我和我的客户详细了解了上面突出显示的波形。

    此处是放大的波形和客户原理图。
    1) 1)它们不在 XISEN 引脚上使用 R_Shunt。
    2) 2)各点未显示电机绕组电流。
    3)这是在 A 通道发生的,但不是从 BOUT 通道。 通过开关连接器将电机更换为 ACH 和 Bch、但仍仅在 A-ch 显示斜率时产生结果。

    您能否告诉我 在低于1)和2)时导致不同衰减的原因?

    此致、
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、

    我认为区别在于驱动器检测到的电流是否超出斩波电流阈值、并决定要进入快速衰减模式还是慢速衰减模式。  

    有关右下角的示波器捕获、请参阅  文章 有刷直流电机测试的提示和技巧、调试有刷直流电机、当占空比从100%下降到50%时、电源轨泵升。  图形中也一样-占空比突然下降(从100%下降到0%)会让仍在旋转的电机的惯性和速度泵升电源电压。   

    当您看到尝试调试的波形时、您的电机是否存在任何特定问题?   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    为了进行右下角的捕获、我尝试了捕获正如您在文章前面提到的那样的反向电流、并且也放大了波形、但没有看到任何反向电流。 我在连接到电机的其中一根连接器导线处捕获了电流。

    有关右下角的示波器捕获、请参阅 图4当占空比从100%下降到50%时、电源轨泵 正在运行文章测试、调试有刷直流电机的提示和技巧。  图形中也一样-占空比突然下降(从100%下降到0%)会让仍在旋转的电机的惯性和速度泵升电源电压。   [/报价]

    我认为我理解不对、因此我想澄清您在上面的评论。
    您是指左侧的波形吗? 因为 当 VIN2过渡到0时、左侧捕获具有非常小的电流斜率。 但右侧的波形未显示任何反向电流。

    请注意、 上面的底部图像是200us/div、而您的也是100ms/div。

    当您看到尝试调试的这些波形时、您的电机是否存在任何特定问题?   [/报价]

    他们说电机显示2~3度的差值(超前?) 电压、并认为它可能会导致机械损坏。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 9月4日星期一是美国的国庆节。 Jacob 在他回到办公室时向您提供反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、  

    波形显示了它从快速衰减切换到慢速衰减的位置。  第二张图片中的电流尖峰是通过体二极管的电流续流。   

    您的大容量电容是多少?  您能否尝试在 EVM 上进行比较、以便我们了解它是否与您的 PCB 原理图/布局相关?

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特、

    抱歉、我没有看到您禁用了电流调节。  我与我的经理交谈时、他说、您在第一张图片中看到的尖峰来自切换输入时线圈中剩余的电流。  然后您在第二个图像中看不到它、因为此时线圈中没有剩余过多的电流。 因此没有斩波正在开启、器件输出将跟随您的输入。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Jacob。

    我想检查一下我的理解是否正确。
    对于上述时序1)、由于 Iout 电流导致反向的 Vout 尖峰(几毫秒)、并且看不到时序2) Iout、因此 Vout 电压斜率为0V、因为电机旋转正在斜降。
    和 I  

    如果我的理解正确、那么时序1处的 Vout 尖峰是由 DRV8848产生的?

    如果客户想要移除斜率(如时间2)、那么 我们可以将 Vin1、Vin2设为{1、1}吗?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想检查我的理解是否正确。
    对于上述的时序1)、由于 Iout 电流导致 Vout 尖峰到相反方向(几毫秒)、而时序2)看不到 Iout、因此 Vout 电压斜率为0V、因为电机旋转正在斜降。[/引号]

    是的、我相信是这样

    如果我的理解正确,那么时间1处的输出电压峰值是由 DRV8848生成的?

    它由电机状态而不是驱动器产生、

    如果客户想要移除像时间2一样的斜率,那么 我们可以将 Vin1、Vin2设为{1, 1}?

    将这两个设置为高电平会使电桥进入制动(慢速衰减)模式、这可能会解决问题、但我不确定。  试试吧!

    此致、

    雅各布

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的答复。 我将与客户核实这些信息。