This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706S-Q1EVM:关于寄存器输出要求和低电压 VCP 操作

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268963/drv8706s-q1evm-about-register-output-requirements-and-low-voltage-vcp-operation

器件型号:DRV8706S-Q1EVM

关于在 IC_STAT_1寄存器的第二位中确认的 UV 的①、
以下对 UV = 1b 的条件的理解是否正确?

当满足表7-9中所述的任何 UV 值和条件时确定异常。 (换句话说、当满足以下两个条件之一时)
・PVDD < Vpvdd_uV
・VCP < Vvcp_uV

② IC_STAT_2寄存器如果我尝试仅通过第5位检测低电压、这是否意味着在电压达到如下所示的某种程度时会检测到低电压、但在电压变得更低时会返回该值?
・当电压低于6V 时会检测到电压、当电压低于3V 时则会恢复正常。

为什么这种方法如此有效?
是因为硬件限制导致无法输出输出电压吗?

如果以 μ ②为单位的恢复操作是 NG、那么我是否理解该解决方案是参考 μ ①中的寄存器还是同时检查 IC_STAT_2寄存器的第7位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oaku-San:

    1.

    是的、您对欠压故障状况的理解是正确的。

    当满足以下任一条件时、将在 IC_STAT_1中触发欠压:

    ・PVDD < Vpvdd_uV (长于 tPVDD_UV_DG 时间)
    ・VCP < Vvcp_uV (长于 tVCP_UV_DG 时间)

    检测到该故障后、将启用栅极驱动器下拉电阻、并将 PVDD_UV 或 VCP_UV 寄存器位与故障位一同置位。

    2.

    VCP_UV 阈值位是 IC_STAT_2的第5位、可配置为两种模式。 这两种模式可以使用 UVOV_CTRL 寄存器进行如下配置:

    UVOV_CTRL:

    位1

    锁存故障:VCP_UV_MODE = 0b

    自动恢复:VCP_UV_MODE = 1b

    位0

    2.5V:VCP_UV_LVL = 0b

    5V:VCP_UV_LVL = 1b

    这些电压值可能会小范围变化、如电气特性表中所示。

    您所描述的类似于器件正常工作的条件、欠压阈值电平设置为2.5V、并且处于自动恢复模式。

    是的、这些值基于内部法规、并且具有硬件和热限制。

    可使用 VCP_UV_MODE 寄存器通过上述2种模式、锁存故障模式或自动恢复模式来调整恢复。

     此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David - San:

    感谢您的回答

    这似乎是我的理解是错误的。
    我理解如下。 请您确认是否正确?
    ・在数据表中写入的以下值不指示 IC_START_2的"VCP_UP"状态、而是指示 UVOV_CTRL 的"VCP_UV_LVL"设置范围。

    如果以上内容是正确的、则数据表中进行了说明。
    我认为 VCP_UV = 0b、VCP_UV = 1b 的表示法会误导开发者。
    (我的理解是 VCP_UV_LVL = 0b、VCP_UV_LVL = 1b 是正确的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记添加表格了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oaku-San:

    是的、正确。  

    VCP_UV_LVL 设置欠压阈值的"电平"或范围、VCP_UV 将在超出该范围时触发。  

    此致!

    大卫