关于在 IC_STAT_1寄存器的第二位中确认的 UV 的①、
以下对 UV = 1b 的条件的理解是否正确?
当满足表7-9中所述的任何 UV 值和条件时确定异常。 (换句话说、当满足以下两个条件之一时)
・PVDD < Vpvdd_uV
・VCP < Vvcp_uV
② IC_STAT_2寄存器如果我尝试仅通过第5位检测低电压、这是否意味着在电压达到如下所示的某种程度时会检测到低电压、但在电压变得更低时会返回该值?
・当电压低于6V 时会检测到电压、当电压低于3V 时则会恢复正常。

为什么这种方法如此有效?
是因为硬件限制导致无法输出输出电压吗?
如果以 μ ②为单位的恢复操作是 NG、那么我是否理解该解决方案是参考 μ ①中的寄存器还是同时检查 IC_STAT_2寄存器的第7位?