尊敬的专家:
我的客户正在评估 DRV8434A、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
当我们在步进电机驱动器 DRV8434APWPR 的 AOUT1输出和 GND 之间进行短路测试时、我们根据数据表确认了该行为与预期行为不同。
您能否告知原因是什么?
由于短路检测、已确认 AOUT1输出根据规格立即关闭(H 桥停止)、并且 nFAULT 变为低电平。
不过、在消除短路条件后、H 桥会恢复正常运行、如 DRV8434A 数据表(下文)第22页所述。
我预计 nFAULT 也会恢复为高电平、但 AOUT1输出继续切断、nFAULT 也保持低电平。
经证实、关断 VM (24V)电源后再再次导通、H 桥恢复正常运行、nFAULT 也恢复到高电平。
我们考虑了从 E2E 博文激活热关断的可能性。
因为我引用的线程、它似乎可以通过重置电源来恢复。
但是、数据表指出、当热关断条件消失时将自动返回、这与实际运行不匹配。
说明(7.3.9.6热关断(OTSD)和表7-7)是否可能。 故障条件摘要) 是否不正确?
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市