This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:从热关断状态恢复的条件(OTSD)

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269174/drv8434a-conditions-for-recovering-from-thermal-shutdown-otsd

器件型号:DRV8434A

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DRV8434A、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当我们在步进电机驱动器 DRV8434APWPR 的 AOUT1输出和 GND 之间进行短路测试时、我们根据数据表确认了该行为与预期行为不同。

您能否告知原因是什么?


 由于短路检测、已确认 AOUT1输出根据规格立即关闭(H 桥停止)、并且 nFAULT 变为低电平。

不过、在消除短路条件后、H 桥会恢复正常运行、如 DRV8434A 数据表(下文)第22页所述。
我预计 nFAULT 也会恢复为高电平、但 AOUT1输出继续切断、nFAULT 也保持低电平。

经证实、关断 VM (24V)电源后再再次导通、H 桥恢复正常运行、nFAULT 也恢复到高电平。

我们考虑了从 E2E 博文激活热关断的可能性。

因为我引用的线程、它似乎可以通过重置电源来恢复。

但是、数据表指出、当热关断条件消失时将自动返回、这与实际运行不匹配。

说明(7.3.9.6热关断(OTSD)和表7-7)是否可能。 故障条件摘要) 是否不正确?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    数据表中存在错误、您是对的。 OCP 和 TSD 故障均被锁存。  要从锁存中恢复、您可以将 nSLEEP 周期缩短、使脉冲宽度介于20us 和40us 之间。  这将清除故障、但 避免将器件置于实际的睡眠状态。  这将是更快的恢复速度。 对于这可能造成的混乱、我深表歉意。

    此致、

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的答复。

    我知道 OCP 和 TSD 已锁存。

    我将与客户分享这些信息。

    本句未反映现实。 我想大家都错了。 我希望在下一个修订版本中更改数据表。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市