您好!
我对"对齐模式"下的重试有疑问。
问题1:
在对齐模式操作期间、当未达到 ALIGN_TIME 时、对齐操作会停止、然后再次执行对齐。
此重试的原因是什么?
问题2.
在某些情况下、对齐重试会继续几次、从开始到达到指定的 RPM 的时间差别很大。
达到指定转速的时间通常为0.4s、但它可以长达2s、这可能是产品规格的一个问题。
请告知我们是否有可消除重试因子的设置。
我们已经准备好随附的文档、以帮助您更好地理解 Q1和 Q2。
e2e.ti.com/.../Problem-with-multiple-ALIGN-in-start_2D00_up.pdf
谢谢。
科诺