This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:启动时多重对齐问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1251746/mct8329a-problem-with-multiple-align-in-start-up

器件型号:MCT8329A

您好!  

我对"对齐模式"下的重试有疑问。

问题1:
在对齐模式操作期间、当未达到 ALIGN_TIME 时、对齐操作会停止、然后再次执行对齐。
此重试的原因是什么?

问题2.
在某些情况下、对齐重试会继续几次、从开始到达到指定的 RPM 的时间差别很大。
达到指定转速的时间通常为0.4s、但它可以长达2s、这可能是产品规格的一个问题。
请告知我们是否有可消除重试因子的设置。

我们已经准备好随附的文档、以帮助您更好地理解 Q1和 Q2。
e2e.ti.com/.../Problem-with-multiple-ALIGN-in-start_2D00_up.pdf

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    查看提供的 PDF 后、我怀疑 ALIGN_CURR_THR 可能会超出、从而导致重试发生。

    nFault 引脚是否变为低电平? 如果不是这样、您不能将 CBC_ILIMIT_MODE 设置为0h 并查看 nFault 引脚在这些重试时间期间是否变为低电平?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    即使发生"对齐重试"、也不会输出 Faul。 (CBC_ILIMT_MODE=1h、MTR_LCK_MODE=1h LOCK_ILIMIT_MODE=1h、全部1h)

    此外、还观察到 A、B 和 C 相电流、但未发现过流。 我将向您发送一个相位波形供 参考。

    e2e.ti.com/.../2072.Schematic2.pdf

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我知道您没有观察到任何过流事件、但为了100%确定 OC 事件不是问题、您能否查看 在  CBC_ILIMT_MODE =0h 时是否报告了故障?

    此外、您是否预先进行了 ABA 交换、器件是否出现了此问题?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    我们已通过在 FAULT_CONFIG2寄存器中将 CBC_ILIMT_MODE 从1更新为0来确认操作。

    然后、n_Fault 引脚输出变为如下面的 PDF 所示、尽管未发生"对齐"重试操作。

    e2e.ti.com/.../0005.Schematic2.pdf

    n_Fault 引脚输出在对齐和开环运行期间重复为高/低、在闭环运行期间为高电平并稳定。 已重复电机操作、未发生"重试对齐"操作。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    如果您增大电流限值 CBC_ILIMIT 和 OL_ILIMIT、器件故障/运行次数是否有所改善?

    您能否提供 SOx、SP、SN 和 nFault 的捕获?

    您的 RSENSE 电阻的阻值是多少?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    如果您增加电流限值 CBC_ILIMIT 和 OL_ILIMIT,您是否看到设备故障数量/操作数量有所改善?

    将对齐电流更改为7.5A、将 OpenLoop 电流更改为10A 时、存在正常启动和启动/停止的情况。

    即使在正常启动的情况下、故障信号也会在对齐、OpenLoop 和 ClosedLoop 的初始阶段触发、之后故障信号保持为高电平。
    在启动停止的情况下、故障信号保持低电平、GUI 上的故障状态呈红色亮起。

    您能提供 SOx、SP、SN 和 nFault 的捕获吗?

    附加了一个波形。

    e2e.ti.com/.../Capture.pdf

    您的 RSENSE 电阻器的价值是多少?

    RSENSE 为2 mΩ。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我需要一些时间来查看这些信息、我希望在 星期五之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否向我提供 当 nFault 引脚变为低电平时在 FAULT_STATUS 寄存器中报告的故障?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    故障状态如下。

    电机锁定和同步中断正在输出故障。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    要修复 SYNC 故障的丢失、请参阅我们 有关常见 MCx 故障的常见问题解答的第7部分、也请参阅此 涵盖 SYNC 故障丢失的 E2E 文章。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    问题1:
    导致重复对齐的因素是什么? (例如、VM 中的 UVLO 检测)。

    问题2.
    保留值可以设置为1。 将保留值设置为1是否存在问题?

    Thanksl,

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    导致重复对齐的因素是什么? (例如 VM 中的 UVLO 检测)。

    重复对准可能由电机锁定故障、逐周期电流限制故障和锁定检测电流限制故障引起。 所有这些故障都能够根据所选的设置自动重试、锁存或不执行操作(更多信息、请参阅第7.3.20节中的表7-2)。 如果发生这些故障、则故障设置为自动重试、并且电机在重试时间后处于静止状态、那么 MCT8329在每次重试后都会尝试对齐、从而导致重复对齐。

    保留值可设置为1。 将保留值设置为1是否存在问题?

    我们不建议更改任何保留位的默认值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的回答。

    如果保留位被更改、会发生什么情况? 作为我这个问题的背景信息、我们遇到了定制电路板上的 MCT8329A 无法访问 EEPROM 或 RAM 的情况、我们担心更改 GUI 中的保留位可能会导致这种情况。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    今天是美国的假期、但我们的目标是在一周结束前与您联系。

    此致、

    安东尼·洛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    此保留位不会影响 MCU 和 MCT8329A 之间的通信。

    当您尝试与 MCT8329A 通信时、AVDD、DVDD 和 VREG 引脚上的电压是多少?

    您是否使用过"查找地址"按钮来查看 MCT8329A 的 I2C 地址是否已更改?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    当您尝试与 MCT8329A 通信时、AVDD、DVDD 和 VREG 引脚上的电压是多少?

    您是否使用过"查找地址"按钮来查看 MCT8329A 的 I2C 地址是否已更改?

    [/报价]

    MCT8329A 的电源正常;I2C 地址未更改。

    目前、这种情况仅在某些定制板上可以访问、因为它已在其他定制板上进行了验证并成功写入。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    因此、遇到 I2C 通信问题的 MCT8329在放置到另一个自定义电路板时可以正常通信。

    如果您在问题定制板上之前能够与 MCT8329 进行通信、则在出现良好通信到器件停止响应 I2C 命令之间执行了什么操作?

    此致、

    约书亚