请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8962 大家好、
如果客户希望支持单个 BLDC、那么他们是否应该 在正确的时间驱动 DRV8962输入(IN1..3和 EN 1..3)以创建旋转? 谢谢。

此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Cherry:
客户是否出于某种原因想要使用 DRV8962而不是专用的 BLDC 驱动程序。 您能告诉我电压和负载电流要求吗?如果您想要集成式 FET 和/或控制解决方案、我们可以根据您的需要推荐 BLDC 驱动器。 您可以使用该驱动器、但您必须通过外部微控制器提供正确的 INx 和 ENx 信号、某些类型的微控制器在信号之间具有正确的顺序和时序。
此致!
凯尔蒂