This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:单路 BLDC

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270097/drv8962-single-bldc

器件型号:DRV8962

大家好、

如果客户希望支持单个 BLDC、那么他们是否应该  在正确的时间驱动 DRV8962输入(IN1..3和 EN 1..3)以创建旋转? 谢谢。

此致、

切里

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    客户是否出于某种原因想要使用 DRV8962而不是专用的 BLDC 驱动程序。 您能告诉我电压和负载电流要求吗?如果您想要集成式 FET 和/或控制解决方案、我们可以根据您的需要推荐 BLDC 驱动器。 您可以使用该驱动器、但您必须通过外部微控制器提供正确的 INx 和 ENx 信号、某些类型的微控制器在信号之间具有正确的顺序和时序。

    此致!

    凯尔蒂