请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8220 主题中讨论的其他器件:LM2103、 DRV8262、DRV8962
尊敬的 MD 团队:
我的客户正在寻找 H 桥。
您能否根据以下要求向我们提供器件建议?
6-28V 工作电压范围
耐受电压:35V 或更高
NFault 会很好。
驱动方法:无需 H 桥。 因此需要一个半桥。
其他要求: 包含预驱动器更好。
LM2103 (栅极驱动器)是一种类似的 IC、但不包含 nFault
谢谢。
卢克