This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834EVM:关于电机变热后的驱动电流减小。

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269768/drv8834evm-regarding-the-driving-current-reduction-after-the-motor-becomes-heated

器件型号:DRV8834EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8834

尊敬的先生/女士:  

我使用 DRV8834 EVM 测量了相电流、并观察到电机加热后驱动电流减小。

具体而言、电流从207mA 降低到187mA。

请您协助了解这种情况。 我的理解是 DRV8834保持稳定的电流输出、因此理想情况下应保持在配置值。

作为参考、我附上了电流波形。

以下是我的实验条件:

1.驱动电流通过 EVM GUI 设置为104mA。

2.我测量了来自 DRV8834的引脚1和引脚6的电流。

3、实验过程中电机表面温度超过50度。

非常感谢您就此问题提供任何见解或指导。

此致

韦伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Webber、

    您有几个想法:

    这可能是由于电机的绕组电阻会随温度变化所致。  我将您的规格输入到公式1中  、即在 T = 50C、T0 = 25C (假设您在室温下开始)条件下步进电机的热行为、并将 α 输入为0.0039、如给定。  这样会得到 R (T)= R0 *(1 + 0.0039 *(50 - 25))--> R (T)= R (0)*  1.0975。 使用该数字在 I=V/R 和保持 V 恒定的情况下、 207mA 的初始电流产生207mA / 1.0975 = 188.6mA  Br 值越低。  这与您找到的测量结果非常相似。  

    但是、在给定稳定 VREF 值的情况下、电机驱动器应保持恒定的输出电流、这也是正确的。  我怀疑电机驱动器在测试过程中也加热了、或者感应电阻器温度上升并略微改变了电阻。  这两个参数中的任何一个都可能导致输出电流略有变化。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您提供宝贵的反馈。 您能否与我分享其他可能导致驱动电流降低的东西?

    我需要编译一个可能影响驱动电流的所有因素的列表。

    似乎在没有缓冲器的情况下我无法管理驱动电流。

    ~、如果供应商的指定驱动电流为82 μ A 125mA、我应该包含一个至少10mA 的缓冲器。 因此、DRV8834配置的驱动电流应设置为最小92mA。

    此致

    Webber 2023/9/13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Webber、

    差不多就是全部了。  DRV8834是我们较早推出的器件之一、您可能希望查看诸如 DRV8411A 之类 具有更高电流感应精度和调节性能的新型器件。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    明白了、谢谢。

    此致

    Webber 20230914