主题中讨论的其他器件:DRV8834
尊敬的先生/女士:
我使用 DRV8834 EVM 测量了相电流、并观察到电机加热后驱动电流减小。
具体而言、电流从207mA 降低到187mA。
请您协助了解这种情况。 我的理解是 DRV8834保持稳定的电流输出、因此理想情况下应保持在配置值。
作为参考、我附上了电流波形。
以下是我的实验条件:
1.驱动电流通过 EVM GUI 设置为104mA。
2.我测量了来自 DRV8834的引脚1和引脚6的电流。
3、实验过程中电机表面温度超过50度。
非常感谢您就此问题提供任何见解或指导。



此致
韦伯