主题中讨论的其他器件:DRV8812
大家好、我有两个问题。
对于输入到 IN1和 IN2端子的信号高电平和低电平宽度的最短时间、是否有任何规定?
断电时、是否存在 H 桥 FET 因驱动器内的升压电路电容器中的剩余电荷而开启的模式?
(问题的背景)
在 DRV8812/8813中、在某种模式下、由于电荷泵电容器中的剩余电荷而关闭电源时、电机端子会短路(FET→导通)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Koshima 您好!
是否有关于输入到 IN1和 IN2终端的信号高宽和低宽的最短时间的规定?
驱动器可在输入端(IN1和 IN2)上支持任何脉冲宽度、但在低于特定脉冲宽度时、输出电压不会一直上升到预期的电源电压。 下面是一个图示并进行了一些解释。 本质上、在低于特定的 Dmin (给定频率的最小占空比)下、输出电压占空比将接近零、因为输入占空比不足以使输出电压上升至最大值。 合理的估算值是确保输入信号的最小导通/关断脉冲大于 Tdead+Trise/Tfall。 上升和下降时间取决于您的电机或负载。
在 DRV8812/8813中、存在一种模式:当由于电荷泵电容器中的剩余电荷而关闭电源时、电机端子短路(FET→ON)。
所有 FET 在栅极到源极之间都有一个内部下拉电阻、以防止残余电荷在栅极上累积并导通 FET。 因此、不存在发生该问题的风险。
此致、
巴勃罗·阿梅特