This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231:有关规格的问题

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268690/drv8231-questions-about-specifications

器件型号:DRV8231
主题中讨论的其他器件:DRV8812

大家好、我有两个问题。

对于输入到 IN1和 IN2端子的信号高电平和低电平宽度的最短时间、是否有任何规定?

断电时、是否存在 H 桥 FET 因驱动器内的升压电路电容器中的剩余电荷而开启的模式?


(问题的背景)
在 DRV8812/8813中、在某种模式下、由于电荷泵电容器中的剩余电荷而关闭电源时、电机端子会短路(FET→导通)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshima 您好!

    是否有关于输入到 IN1和 IN2终端的信号高宽和低宽的最短时间的规定?

    驱动器可在输入端(IN1和 IN2)上支持任何脉冲宽度、但在低于特定脉冲宽度时、输出电压不会一直上升到预期的电源电压。 下面是一个图示并进行了一些解释。 本质上、在低于特定的 Dmin (给定频率的最小占空比)下、输出电压占空比将接近零、因为输入占空比不足以使输出电压上升至最大值。 合理的估算值是确保输入信号的最小导通/关断脉冲大于 Tdead+Trise/Tfall。 上升和下降时间取决于您的电机或负载。

    在 DRV8812/8813中、存在一种模式:当由于电荷泵电容器中的剩余电荷而关闭电源时、电机端子短路(FET→ON)。

    所有 FET 在栅极到源极之间都有一个内部下拉电阻、以防止残余电荷在栅极上累积并导通 FET。 因此、不存在发生该问题的风险。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pablo。

    感谢您的回答。

    我在数据表中查看了 Tdead、Trise 和 Tfall 的值。

    我还希望知道 MIN 的值。 (Tdead、Trise、Tfall)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshima 您好!

    可以预期最小值大于100us。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pablo。

    感谢您的回答。

    您还能告诉我 MAX 值吗? (Tdead、Trise、Tfall)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshima 市

    最大值约为400us。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特