大家好、
IC 芯片: DRV8873HPWPR
模式:PWM 模式、"模式"引脚连接至 DVDD 引脚、H 桥、电机连接至 OUT1和 OUT2
1、如何在2秒内从前向制动控制电机?
我想在2秒内将电机从全速制动到停止。 输入 PWM 频率为20kHz、在正向 模式中、将 IN1 PWM 占空比设置为100%、将 IN2 PWM 占空比设置为0、电机以全速正向旋转、如果我将 IN1和 IN2 PWM 占空比设置为0、将需要7秒来停止电机、 如果我同时将 IN1和 IN2 pwd Duty 设置为100、则需要大约5秒钟来停止电机。 那么、如果我要在2秒内停止电机全速运转、那么如何设置 IN1和 IN2
2.如何将 ITrip 设置为10A
我想将 ITrip 设置为10A、按照数据表说明将 nITRIP 跳线连接到 DVDD、IPROPI1和 IPROPI2与 Rsensor 相连、值为500R。 然后我试图强制电机停止、
输出电流约为4.5A、与 Itrip 的默认状态为6.5A 相同。 我认为它应该输出更大的电流 、但却不能。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里