请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8452 大家好、
我的客户正在将 DVDD 连接到 VCC、当他移除 DVDD 和 VCC 引脚的电容时、他发现 DVDD 的输出为4.2V、但在此之前是5V。
然后、他再次实施电容并重新启动 IC、但 DVDD 输出保持为4.2V。
这种行为的原因可能是什么?
此致!
泽明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在将 DVDD 连接到 VCC、当他移除 DVDD 和 VCC 引脚的电容时、他发现 DVDD 的输出为4.2V、但在此之前是5V。
然后、他再次实施电容并重新启动 IC、但 DVDD 输出保持为4.2V。
这种行为的原因可能是什么?
此致!
泽明