This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:DVDD 输出

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270230/drv8452-dvdd-output

器件型号:DRV8452

大家好、

我的客户正在将 DVDD 连接到 VCC、当他移除 DVDD 和 VCC 引脚的电容时、他发现 DVDD 的输出为4.2V、但在此之前是5V。  

然后、他再次实施电容并重新启动 IC、但 DVDD 输出保持为4.2V。

这种行为的原因可能是什么?

此致!
泽明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeming、

    客户是否在使用我们的 EVM? 如果没有、他们能否发送自己板的原理图和布局。  

    如果 DVDD 引脚断开 VCC 连接、其电压现在是多少?  

    此致!  

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    是的、测试由 EVM 完成。  

    即使电容已实施、DVDD 也保持4.2V、并且 VCC 连接至 DVDD。

    我也会进行测试、如果您能提供帮助、将会很有帮助。

    此致!
    泽明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeming、  

    DVDD 上的去耦电容器用于稳定内部稳压器的反馈环路。 该器件可能已因您的客户拆除去耦电容器而损坏。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    凯尔蒂