This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机选择

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1, DRV8145-Q1, DRV8144-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271162/motor-selection

主题中讨论的其他器件:DRV8144-Q1、DRV8143-Q1 、DRV8145-Q1

大家好、

您可以帮助推荐能够满足以下要求的电机吗?

a:电压大于16V

B.电流 20A。

C. PWM 控制。

D.利用电流检测 功能、可以通过 ADC 检测到现在驱动 IC 的电流、即 IPROPI 功能。

e.带紧急停止/制动功能的半桥、用于快速控制电机停止。

您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您使用的是有刷电机还是步进电机? 这将用于什么应用?  

    Unknown 说:
    e. 带紧急停止/制动功能的半桥、用于快速控制电机停止

    您是否意味着您只需要一个具有单个半桥的电机驱动器?

    谢谢!

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    感谢您的支持。

    您是不是只需要一个带有单个半桥的电机驱动器?

    可以。

    您使用的是有刷电机还是步进电机?

    该电机是一个12V 有刷直流电机。

    电机负载需要较大的力、并且需要电机驱动器的输出电流最大为20A。还使用远程控制来控制电机的速度和紧急停止、电机驱动器需要支持 PWM 输入控制速度和紧急停止。 从最大速度到完全停止的时间控制在大约2s。电机只需要  朝一个方向旋转、因此半桥 就足够了。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    以下链接应该是符合您请求的规格的电机驱动器。  

    https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#248=12%3B46&2122=Half&2716max=20%3B115&

    这三个电机驱动器 DRV8143-Q1 (20A 峰值电流)、DRV8144-Q1 (30A 峰值电流)和 DRV8145-Q1  (46A 峰值电流)均可支持12V 有刷直流电机并具有 PWM 输入控制。  

    如需有关电机选择的未来帮助、您可以使用 TI.com 上的滤波器工具或以下链接找到最适合您的应用的电机。

    https://www.ti.com/motor-drivers/products.html

    谢谢!

    亚拉