大家好、
您可以帮助推荐能够满足以下要求的电机吗?
a:电压大于16V
B.电流 ≥20A。
C. PWM 控制。
D.利用电流检测 功能、可以通过 ADC 检测到现在驱动 IC 的电流、即 IPROPI 功能。
e.带紧急停止/制动功能的半桥、用于快速控制电机停止。
您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您可以帮助推荐能够满足以下要求的电机吗?
a:电压大于16V
B.电流 ≥20A。
C. PWM 控制。
D.利用电流检测 功能、可以通过 ADC 检测到现在驱动 IC 的电流、即 IPROPI 功能。
e.带紧急停止/制动功能的半桥、用于快速控制电机停止。
您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢。
此致、
切里
您好、Yara。
感谢您的支持。
您是不是只需要一个带有单个半桥的电机驱动器?
可以。
您使用的是有刷电机还是步进电机?
该电机是一个12V 有刷直流电机。
电机负载需要较大的力、并且需要电机驱动器的输出电流最大为20A。还使用远程控制来控制电机的速度和紧急停止、电机驱动器需要支持 PWM 输入控制速度和紧急停止。 从最大速度到完全停止的时间控制在大约2s。电机只需要 朝一个方向旋转、因此半桥 就足够了。
谢谢。此致、
切里
您好、Cherry:
以下链接应该是符合您请求的规格的电机驱动器。
这三个电机驱动器 DRV8143-Q1 (20A 峰值电流)、DRV8144-Q1 (30A 峰值电流)和 DRV8145-Q1 (46A 峰值电流)均可支持12V 有刷直流电机并具有 PWM 输入控制。
如需有关电机选择的未来帮助、您可以使用 TI.com 上的滤波器工具或以下链接找到最适合您的应用的电机。
https://www.ti.com/motor-drivers/products.html
谢谢!
亚拉