This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110:不工作

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1268644/drv110-not-working

器件型号:DRV110

您好:

关于 DRV110APWR 芯片、我们在应用测试期间发现、有时可能不激发并直接进入保持状态。 测得的波形如下

黄色:VCC

蓝色:EN

红色:线圈电流

绿色:保持引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    是否可以提供 DRV 原理图的屏幕截图?  

    此致、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    有任何更新?

    -巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    感谢您提供原理图。 我今天会回顾一下。 期望我在24小时内提供更新。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    OSC 电阻不在数据表给出的可接受范围内。 在数据表(第11页)中、给出的160kΩ 范围为 ROS<ROS<2MΩ μ V。  

    请增加电阻并检查问题是否仍然存在。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:巴勃罗:

    客户需要输出的 PWM 频率为40KHz。 根据计算结果、需要将 ROSC 设置为100K Ω。

    该电阻器只能用于设置频率、对吧? 为什么它影响 Keep 引脚的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    让我检查一下、我很快就会回复并提供答案。

    Br、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    我认为该计算器工具仅根据 ROSC 数据表中提供的公式进行计算。 但它未160kΩ 2MΩ ROSC (ROSC<ROSC<ROSC<5 σ)的限值。 低于160kΩ 的 ROSC 值可能会解释为默认 OSC 设置(OSC 连接到 GND)。 您的情况下很可能会发生的情况是 OSC 在默认值和40kHz 之间反弹、从而导致错误行为。

    能否更换 OSC 电阻器并测试问题是否消失?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特