您好:
关于 DRV110APWR 芯片、我们在应用测试期间发现、有时可能不激发并直接进入保持状态。 测得的波形如下
黄色:VCC
蓝色:EN
红色:线圈电流
绿色:保持引脚

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
关于 DRV110APWR 芯片、我们在应用测试期间发现、有时可能不激发并直接进入保持状态。 测得的波形如下
黄色:VCC
蓝色:EN
红色:线圈电流
绿色:保持引脚

Kevin:
我认为该计算器工具仅根据 ROSC 数据表中提供的公式进行计算。 但它未160kΩ 2MΩ ROSC (ROSC<ROSC<ROSC<5 σ)的限值。 低于160kΩ 的 ROSC 值可能会解释为默认 OSC 设置(OSC 连接到 GND)。 您的情况下很可能会发生的情况是 OSC 在默认值和40kHz 之间反弹、从而导致错误行为。
能否更换 OSC 电阻器并测试问题是否消失?
此致、
巴勃罗·阿梅特