This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2510-Q1:IN+ IN-

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2510-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269810/drv2510-q1-in-in-

器件型号:DRV2510-Q1

您好、专家:  

我的客户在其新项目中使用 DRV2510-Q1作为振动反馈驱动器。 他们遇到了一个问题、需要您的帮助来支持。  

下面是来自 MCU 的实际输出波形。 与 DRV2510-Q1的 IN+/IN-连接后、 IN+和 IN- 将更改为相同的相位并引入1V 直流失调电压。  

请问您对这种现象有一些建议吗? 是否有任何错误的配置?  

原理图:  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您能否提供通过直流失调电压看到的波形、以便我进行比较? 此外、您是否也绕过了 LPF? 对于 PWM 信号、应按照 EVM 用户指南中的第4.3节使用滤波器。 对于差分模拟输入、应添加交流耦合电容器。 更多有关这方面的信息可在器件数据表的第8.2.1.4节中找到。   

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:  

    很抱歉这么晚才回复。  

    客户已解决此问题。 这是因为他们在布局侧发现 GND 未连接。 空间占用设计不正确。  

    谢谢!

    温伊登