请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2510-Q1 您好、专家:
我的客户在其新项目中使用 DRV2510-Q1作为振动反馈驱动器。 他们遇到了一个问题、需要您的帮助来支持。
下面是来自 MCU 的实际输出波形。 与 DRV2510-Q1的 IN+/IN-连接后、 IN+和 IN- 将更改为相同的相位并引入1V 直流失调电压。
请问您对这种现象有一些建议吗? 是否有任何错误的配置?
原理图:

谢谢!
温伊登