This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:速度控制问题

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271711/mcf8315a-speed-control-issue

器件型号:MCF8315A

大家好、

 客户尝试将 MAX_SPEED 设置为16000、同时 DIGITAL_SPEED_CTRL 也设置为16000。 但实际测得的速度仅约为7000rpm。  

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户能否提供其电机的极对数和 BEMF 常数及其系统的标称电压?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持!

    极对数为7对、BEMF 常数为0.59、系统电压为12V。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    BEMF 常数的单位是什么、以 mV/Hz 为单位?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    BEMF 常数的单位是多少,是以 mV/Hz 为单位吗?

    BEMF 为0.59Vrms/k RPM。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    电机参数、主要是电机的 BEMF 常数、将限制电机的最大速度。 要根据 BEMF 常数(mV/Hz)和系统直流母线电压计算电机的最大速度(以 Hz 为单位)、请使用以下公式:

    若要将最大电气速度(Hz)转换为电机机械速度(rpm)并以 mV/Hz 为单位计算 BEMF 常数、您可以使用以下公式:

    因此、即使将 MAX_SPEED 设置为16000 (0x3E80)、即96000Hz 或822857.14RPM、电机的 BEMF 生成可能会限制为更低的速度。 该限值来自产生的与流经 绕组的电流相反的 BEMF 涡流。 在给定电机参数的情况下、考虑到 BEMF 常数通常具有范围、计算出的电机 RPM 限制约为8000 - 7000 RPM。

    此致、

    约书亚