This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8307:DRV8307

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271244/drv8307-drv8307

器件型号:DRV8307

大家好、我用 DRV8307设计了一个 BLDC 电机驱动器板。 MOSFET 为 FDS6670、电机为 MAXON EC45 30瓦、带霍尔传感器和编码器。 我  只将霍尔传感器连接到电机驱动器、而不是连接到任何位置。 Arduino UNO 已被用作控制 PWM 和方向的 MCU。 当我们尝试驱动电机时、它会弱振荡、尝试运行、但它没有运行。 过了一段时间、它停止了。 更改相位和霍尔传感器的顺序后、问题仍未解决。 此外、我更改了电机和 DRV8307、但仍然有相同的问题。 我在下面附上了原理图。 我在 DRV8307的数据表中放置了相同的元件值。 我已经尝试解决这个问题有一段时间了、有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只需解决这个问题、我们将制动器连接到 GND、结果解决了。 但有一个新问题。 在53%占空比后、电机开始运行。 它的工作占空比不低于53%、无法通过更改 PWM 来控制电机转速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gorkem:

    当在53%周期和超过53%占空比下收到命令时、您能否提供针对输入 PWM 信号、UHSG、U 和 ULSG 的捕捉吗?

    使用低于53%的占空比时是否报告过故障?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们解决了问题。 问题在于信号生成。 它现在运行得很好。 感谢您的关注。

    此致。