大家好、我用 DRV8307设计了一个 BLDC 电机驱动器板。 MOSFET 为 FDS6670、电机为 MAXON EC45 30瓦、带霍尔传感器和编码器。 我 只将霍尔传感器连接到电机驱动器、而不是连接到任何位置。 Arduino UNO 已被用作控制 PWM 和方向的 MCU。 当我们尝试驱动电机时、它会弱振荡、尝试运行、但它没有运行。 过了一段时间、它停止了。 更改相位和霍尔传感器的顺序后、问题仍未解决。 此外、我更改了电机和 DRV8307、但仍然有相同的问题。 我在下面附上了原理图。 我在 DRV8307的数据表中放置了相同的元件值。 我已经尝试解决这个问题有一段时间了、有什么想法吗?