This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电流限制取决于电源电压和 PWM 频率

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269276/mct8316z-current-limitation-depends-on-voltage-supply-and-pwm-frequency

器件型号:MCT8316Z

我想使用内部电流限制来防止电机在意外失速情况下过热。 事实证明、最小可调电流限值 取决于电源电压和 PWM 频率。 我附上了一个显示行为的图表。 到目前为止、我不知道显示的行为是否也取决于电机。 有没有人做过类似的经历?我有没有办法防止这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我将需要深入了解这一点。 我的目标是最迟在本周结束时回到您的身边。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能否提供您的原理图来展示连接到 ILIM 引脚的所有内容?
    收集这些测量结果时、ILIM 引脚上的电压是否始终等于 AVDD 引脚上的电压除以2?

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    非常感谢您的回答。 我正在使用 EVM 板测试 MCT8316Z。 我在原始板上更改了两项内容。 第一个是我将 H/W 型号替换为 MCT8316Z 的 SPI 型号。 第二种修改是、我将 R11替换为5K 电阻器、将 R10替换为5K-POTI、以调节逐周期电流限制。

    以下图片显示了我上一篇文章中描述的问题。

    在以下所有图片中、MCT8316Z 的电源电压均设置为24V。

    绿色:MCT8316Z 的 PWM 输入

    红色:输出相位 B

    黄色:在 B 相测量的电流

    蓝色:ILIMT 引脚上的电压

    在下图中、您可以看到 PWM 频率设置为20kHz (绿色)。 当电机相位中的电流(黄色)达到1、8A 时、PWM 周期将 关闭高侧 FET。 这可以通过 B 相的电压下降(红色)看出。 ILIMT 引脚(蓝色)上的电压设置为1、58V。

    在下一张图片中、您可以看到 PWM 频率设置为20kHz (绿色)。  ILIMT 引脚(蓝色)上的电压 增加到1、64V、但没有变化。  当 电机相位中的电流(黄色)达到1、8A 时、PWM 周期将 关闭高侧 FET。 这可以通过 B 相的电压下降(红色)看出。

    在接下来的两张图中、PWM 频率设置为40kHz。 这种行为类似、只不过现在无论 ILIM 上的电压增加了多少、最小电流都只能限制在3A。

       

    我使用不同的 PWM 频率和电源电压进行了测试、结果在我的第一篇文章中显示了相应的图表。 同时、我使用另一个电机(不同的 R 和 L)重复了这些测试、结果表明电机的选择也会影响电机电流限制的最小电平。

       

    我希望这是足够的信息来调查这个问题!

    提前感谢

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您获得捕获信息和详细信息、这些内容将对您有所帮助。  您还能提供 ILIM、AVDD、OUT B 和输入 PWM 的捕获吗?

    我希望查看 AVDD 以及 ILIMIT 侧的值以及产生的电流限制、因为电流限制取决于 AVDD 引脚上的电压值。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    非常感谢您的回答。 我 又捕获了两次。

    左图 您可以看到 :  绿色:输入 PWM、红色:输出 B、蓝色:ILIM、黄色:AVDD

      右侧图片  您可以看到 :  绿色:输入 PWM、 红色:输出 B、 黄色: 电机电流相 B

    图片右侧显示了 ILIM、AVDD 和电机电流的测量值。

        

    也许我在思考中犯了一个错误。 我认为 ILIM 处的电压与最大电机电流之间的关系是线性的。  这是一个错误的假设吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您的当前可能无法控制,只需通过(消隐时间/PWM 周期) xVM 设置。

    请查看第48和14页的"注释"、其中 tBLANK = 5us。 数据表的详细信息。

    此致、

    格雷戈尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grzegorz:

    感谢您的想法。 但我认为这不是原因、因为在右上角的"绿色"图片中可以看到 PWM 信号、在"红色"图片中可以看到输出 OUTB。 您可以看到、OUTB 在 PWM 信号灌入之前接受灌入。 在我看来、这意味着 MCT8316Z 的电流限制起作用。 但是通过 ILIM 电压设置的阈值不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我需要一些时间来研究这个问题。 我的目标是 最迟在下周四与您联系。

    此致、

    约书亚