请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243-Q1 有一个特殊的工作条件:
当 DRV8243处于睡眠状态时、MCU 向 DRVOFF 引脚输出400kHz 的方波、对 DRV8243有何影响? 器件的性能是否受到任何损害?

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有一个特殊的工作条件:
当 DRV8243处于睡眠状态时、MCU 向 DRVOFF 引脚输出400kHz 的方波、对 DRV8243有何影响? 器件的性能是否受到任何损害?

谢谢你。