This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRVOFF 引脚的特殊工作条件

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272973/drv8243-q1-special-working-conditions-for-drvoff-pin

器件型号:DRV8243-Q1

有一个特殊的工作条件:   

当 DRV8243处于睡眠状态时、MCU 向 DRVOFF 引脚输出400kHz 的方波、对 DRV8243有何影响?  器件的性能是否受到任何损害?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对于输入信号、不建议超过25kHz 的建议工作频率。 DRVOFF 引脚是0-5.5V 的逻辑引脚、高频信号可能会在系统中引起振铃、不建议将其用于驱动器。 应力超过额定值可能会导致器件损坏。   

    此致!

    大卫