主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1、
大家好、
我是 FAE Jayden。 我发现有关 SPI 的 e2e 问题如下所示。 我的客户也对此有一些疑问。
它们仅使用 DIR 和 STEP 进行控制、无需进行 SPI 通信。 但 AOUT 和 BOUT 上没有输出。 这起作用吗?
BRS
杰登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我是 FAE Jayden。 我发现有关 SPI 的 e2e 问题如下所示。 我的客户也对此有一些疑问。
它们仅使用 DIR 和 STEP 进行控制、无需进行 SPI 通信。 但 AOUT 和 BOUT 上没有输出。 这起作用吗?
BRS
杰登
您好、Jayden、
上没有输出但 aout 和 bout
当连接到示波器时、AOUT 和 BOUT 没有输出?
客户是使用 DRV8899-Q1还是 DRV8889-Q1?
DRV8899-Q1和 DRV8889-Q1能够使用没有 SPI 控制的器件、但这意味着您必须以默认设置运行。 可以在数据表上的寄存器映射中找到默认设置。 需要注意的另一点是、在没有 SPI 通信的情况下、无法检测 DRV8889-Q1上的失速。
此致、
亚拉
您好、Jayden、
1.
从您之前发布的原理图中可以看到、您的客户使用的似乎是 DRV8889 A -Q1而非 DRV8889-Q1。 默认情况下、DRV8889A-Q1将 DIS_OUT 设置为"1"、为了更改此设置、您必须使用 SPI 通信 并将"0"写入此寄存器。
如果您的客户不想使用 SPI 通信、他们只需切换到 DRV8889-Q1、其中 DIS_OUT 默认为"0"
2.
在原理图上的另一个注意事项。 从 VM 到 VCP 和从 CPH 到 CPL 使用的电容器 不是数据表中推荐的值
这可能不是当前问题的根源、但稍后可能会导致问题。 这些值应是列出的建议值或至少10:1的比率、这意味着 VM 到 VCP 的电容器值应比从 CPH 到 CPL 的电容器值大几十倍。
此致、
亚拉