This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:无 SPI

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8899-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272881/drv8899-q1-without-spi

器件型号:DRV8899-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8889-Q1

大家好、

我是 FAE Jayden。 我发现有关 SPI 的 e2e 问题如下所示。 我的客户也对此有一些疑问。  

它们仅使用 DIR 和 STEP 进行控制、无需进行 SPI 通信。  但 AOUT 和 BOUT 上没有输出。 这起作用吗?

BRS

杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    但 aout 和 bout
    上没有输出

    当连接到示波器时、AOUT 和 BOUT 没有输出?

    客户是使用 DRV8899-Q1还是 DRV8889-Q1?

    DRV8899-Q1和 DRV8889-Q1能够使用没有 SPI 控制的器件、但这意味着您必须以默认设置运行。 可以在数据表上的寄存器映射中找到默认设置。 需要注意的另一点是、在没有 SPI 通信的情况下、无法检测 DRV8889-Q1上的失速。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    您可以在上面的图片中获取器件名称。 它们使用的是 DRV8889-Q1。 上图中的代码效果是否好? 则电机无法 在此条件下旋转。

    BRS

    杰登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    您能让客户在 DIR=HIGH 时尝试设置 DRVOFF=LOW 和 NSLEEP=HIGH 吗?  只有当使用 DIR=LOW 时、它才看起来像 DRVOFF=LOW 和 NSLEEP=HIGH。 如果 NSLEEP=LOW 和 DIR=HIGH 处于睡眠模式、则器件将保持睡眠模式。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我让他们试试这个。 谢谢。

    Br

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yara,ć

    他们会更改代码、但并不像往常一样有效。 说明它们使用的是 DRV8889A-Q1。 这里附加了他们使用的代码和他们测试过的 CPL/CPH 波形。 希望此帮助。 这些波形。 请告诉我。 谢谢。

     

    CPL 波形:

    CPH 波形:

    BRS

    杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    1.

    从您之前发布的原理图中可以看到、您的客户使用的似乎是 DRV8889 A -Q1而非 DRV8889-Q1。 默认情况下、DRV8889A-Q1将 DIS_OUT 设置为"1"、为了更改此设置、您必须使用 SPI 通信 并将"0"写入此寄存器。

    如果您的客户不想使用 SPI 通信、他们只需切换到 DRV8889-Q1、其中 DIS_OUT 默认为"0"

    2.  

    在原理图上的另一个注意事项。  从 VM 到 VCP 和从 CPH 到 CPL 使用的电容器 不是数据表中推荐的值

    这可能不是当前问题的根源、但稍后可能会导致问题。 这些值应是列出的建议值或至少10:1的比率、这意味着 VM 到 VCP 的电容器值应比从 CPH 到 CPL 的电容器值大几十倍。

    此致、

    亚拉