主题中讨论的其他器件: DRV2605L
您好!
我正在使用板 DRV2605LEVM-MD 研究 LRA "DMAGC DM-LM0710-8"。
并将结果与另一个驱动程序 IC 开发进行比较 Borad: Renesas/dialog DA728x-EVAL-KIT。
我们发现、在相同的 Vrms 输出电平下:
-在闭环功能打开的情况下,TI 驱动程序以231Hz 的频率运行,产生一个2.6Grms 的振动力
-在自动跟踪功能打开的情况下,Renesas / Dialog Driver 以246Hz 的频率运行,产生了8.7Grms 的振动力
看起来 TI 驱动程序在为某些 LRA 模型寻找最佳谐振频率方面不太擅长。
你对此有什么评论吗? 或者、您是否有可以更好地工作的升级驱动程序 IC 模型?