This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:适用于 DMAGC DM-LM0710-8 LRA 的 DRV2605L 驱动器 IC

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1269920/drv2605levm-md-drv2605l-driver-ic-working-with-dmegc-dm-lm0710-8-lra

器件型号:DRV2605LEVM-MD
主题中讨论的其他器件: DRV2605L

您好!

我正在使用板 DRV2605LEVM-MD 研究 LRA "DMAGC DM-LM0710-8"。

并将结果与另一个驱动程序 IC 开发进行比较 Borad: Renesas/dialog DA728x-EVAL-KIT。

我们发现、在相同的 Vrms 输出电平下:

-在闭环功能打开的情况下,TI 驱动程序以231Hz 的频率运行,产生一个2.6Grms 的振动力

-在自动跟踪功能打开的情况下,Renesas / Dialog Driver 以246Hz 的频率运行,产生了8.7Grms 的振动力

看起来 TI 驱动程序在为某些 LRA 模型寻找最佳谐振频率方面不太擅长。

你对此有什么评论吗? 或者、您是否有可以更好地工作的升级驱动程序 IC 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在运行测试之前是否校准 TI 器件? 是否还要将两个器件配置为具有相同的输出电压?

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我使用  DRV2605LEVM-MD 开发板、 我假设 TI 驱动 IC 与电路板一起校准?

    您指的是使用 TI 驱动器 IC 校准 LRA。 当我运行该过程时、校准总是失败。

    对于输出、我将使用示波器 确保两个器件具有相同的 Vrms 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    校准失败会导致性能不佳。 如果您参阅 DRV2605L 数据表中的第8.5.6节、则可以找到运行校准的过程。 需要 根据您的特定 LRA 设置各种寄存器。 通过校准后、即可再次进行测试。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    我花了很多时间来根据部分设置寄存器值、  8.5.6.

    我尝试为寄存器设置默认值、数据表建议值。 但结果始终失败。

    是否为第 8.5.6节中的寄存器设置了建议的值? 对于各种 LRA、我应该特别注意哪个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    这些寄存器 需要根据 LRA 进行设置、不一定是数据表中的默认值。 例如、DRIVE_TIME[4:0]是根据 LRA 的谐振频率设置的、将在部分中进行说明。  8.5.1.1。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    我花了很多时间 尝试一切、但校准仍然失败。

    我可以将 LRA 发送给您、您可以体验一下吗? 如果是、请提供您的地址以发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    当然可以。 我将通过电子邮件跟进并提供地址。

    此致、
    悉尼诺斯卡特