This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:电流消耗问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1, DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1274387/drv8243-q1-current-consumption-question

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8718-Q1

您好、团队成员:

我的客户对 DRV8243-Q1 (硬件版本)和 DRV8718-Q1 (SPI 版本)有疑问。

对于 DRV8243-Q1、睡眠引脚始终会被拉高、但 MCU 处于睡眠模式、DRV8243不起作用、因此在该状态下、该规格是否显示为 IC 的静态电流为烧毁?  

2.对于 DRV8718、睡眠引脚会一直拉高、同时 MCU 也处于睡眠模式、因此 IC 不工作。 DRV8718的静态电流是多少?  

(我不认为下面的电流是他们想要的)

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兰溪、

    对于1)、这将取决于您是否发送 nSLEEP 复位脉冲以将器件从睡眠状态唤醒至待机状态。 如图所示、如果这些器件处于待机状态、则应将3 -5mA 置于睡眠状态、但如果 DRV8243从未被复位脉冲唤醒、则其仍应处于1uA 电流的睡眠状态。  

    另请参阅 8.4器件功能状态 、了解有关这些模式的完整说明状态图。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    1.对于 DRV8243、我想在 MCU 处于睡眠状态之前、如果 IC 进入睡眠模式、Iq 为1uA (典型值)、即使 SLEEP 引脚也被拉高?

    2. DRV8718是什么?我在数据表中没有看到 DRV8718的类似说明、请澄清您所说的内容。

    此致、

    兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兰溪、

    。 对于 DRV8243、我想在 MCU 进入睡眠之前、如果 IC 进入睡眠模式、Iq 为1uA (典型值)、即使 SLEEP 引脚也被拉高?

    Hmm 当 SLEEP 引脚被拉至低电平时、该器件被设计为处于睡眠状态。  我认为、如果您将 SLEEP 设置为>tSleep、然后设置 SLEEP 为高电平、但从不发送硬件复位脉冲、则可以保持 INIT2状态。  仅当器件处于睡眠模式时、才使用1uA。   

    2. 那么 DRV8718是什么、我在数据表中看不到 DRV8718的类似说明、请澄清您的看法。

    啊,对不起,我没有看到它是完全不同的设备。  

    Unknown 说:
    2. 对于 DRV8718、睡眠引脚始终被拉高、同时 MCU 也处于睡眠模式、因此 IC 不工作。 DRV8718的静态电流是多少?  [/报价]

    如果 nSLEEP 引脚为高电平、则根据 8.4器件功能模式、器件将处于运行状态。 因此、对于 DRV8718-Q1、IPVDD (PVDD 工作模式电流)是13.5mA (典型值)、而 IDVDD (DVDD 工作模式电流)是8mA (典型值)。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    对于8718、他们将使用 SPI 版本、根据我的理解、在睡眠引脚上拉后、SPI 版本的 IC 也会加电?  

    IC 未进入工作模式、但电流消耗与工作模式相同、因为 IC 会加电?

    兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、兰溪、

    啊、您是对的、数据表中的措辞会引起混淆"SPI 接口器件变体将加电时驱动器 仍被禁用"应该是输出仍被禁用。  因此、是的、该器件在上电时将使用工作模式功耗。   

    此致、

    雅各布