您好!
在以下条件下、我们正在使用 DRV8434SRGER、但它会进入热关断(OTSD)状态。
对于我们开发的电路板和 DRV8434SEVM 电路板、症状是相同的。
您能告诉我们这个问题的可能原因吗?
VM 电压:24V
Vref 电压:2.26V (@Vcc=3.3V)
设定转矩:100%
环境温度 Ta:25°C
电机电感:6mH
电机电阻:1.7Ω
此致、
高野直树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在以下条件下、我们正在使用 DRV8434SRGER、但它会进入热关断(OTSD)状态。
对于我们开发的电路板和 DRV8434SEVM 电路板、症状是相同的。
您能告诉我们这个问题的可能原因吗?
VM 电压:24V
Vref 电压:2.26V (@Vcc=3.3V)
设定转矩:100%
环境温度 Ta:25°C
电机电感:6mH
电机电阻:1.7Ω
此致、
高野直树
尊敬的 David-san:
感谢您的答复。
我将在下面回答。
1.-> 1/16步进
2.-> 3200pps
3.->几分钟
我会更正我提供的一些信息。
在 DRV8434SEVM 电路板上、热关断发生在 Vref = 3.29V 时。
在我们开发的电路板上、热关断发生在 Vref = 2.26V 时。
我们目前正在研究此问题的原因、可能是由于参数设置差异或电路板的散热特性导致的。
以下是对 DRV8434SEVM 电路板上的两个电机进行评估的结果。
电机 A (6mH、1.7Ω)、Vref = 3.29V (OTSD)时、芯片表面温度超过120℃、电源电流为0.66A
2.电机 A (6mH、1.7Ω)、Vref = 2.26V 时、芯片表面温度75.5℃、电源电流0.35A
3.电机 B (11.3mH、3.5Ω)在 Vref = 3.29V (OTSD)时、芯片表面温度超过120℃、电源电流为1.4A
4.电机 B (11.3mH、3.5Ω)、Vref = 2.26V、芯片表面温度74.5℃、电源电流0.65A
此致、
高野直树
您好、Naoki-San、
当在100%转矩下设置 Vref = 3.29V 时、满量程电流大约为2.5A。 2.5A 规格是驱动器的最大能力、如果在该设置下运行、将达到热性能。 IRMS 电流是建议的1.8A 满量程电流设置、这接近您设置 Vref = 2.26V 时看到的设置。
满量程电流取决于以下特性:

针对此问题的建议是在较低的 TRQ_DAC%下运行满量程电流或降低 Vref。
通过有助于温度调节的外部散热器也有助于散热。
另一项建议是查看热性能在更高的步进速率下如何变化。
此致!
大卫