This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:关于绝对最大额定电压

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1270870/drv8350-about-absolute-maximum-rating-voltage

器件型号:DRV8350

大家好、

VCP 和 GHV 之间的电压已上升至约0.6V (大约100ns)。 似乎正在将来自其他相位的噪声施加到 VCP 引脚。

VCP 和 GHB 之间的最大额定值是否也适用于与所附波形类似的振铃?

我认为电流可能流经内部 FET 寄生二极管、但如果超过 FET 额定值、我认为不会超过 FET 额定值。

我还认为、考虑到电压较低且  所需的时间短于 ESD)数据表中描述的 ESD(、没有问题。

如果我需要改进、我应该怎么做? IDRIVE 设置为50mA / 100mA。 在 VCP 和 VDRAIN 端子之间添加一个具有良好频率特性的陶瓷电容器无效。 我将在 VCP 端子和 VDRAIN 端子之间使用一个50V、1μF 陶瓷电容器、但如果我将其更改为16V、1μF、它是否会改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamadadai:  

    感谢您使用我们的论坛!  

    请允许我仔细研究这一问题、并确定最佳的解决方法。  

    与此同时、我确实建议在 VCP-VDRAIN 上使用建议的16V-1uF X5R/X7Rv 电容器、因为虽然建议的元件有时可以具有灵活性、但通常最好遵守该器件的测试和额定值。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamadadai:  

    跟进此查询:绝对最大额定值确实适用于瞬态/振铃、但某些高瞬态区域有不同的规格、例如 GH/GL/SHx。  如果您可以提供您的原理图(如果切换到推荐的电容器未能改善测量)、这可能也很有用。

    此致、

    -约书亚