大家好、
您能帮助回答以下问题吗?
1.内部 DVDD LDO 的最大输出电流是多少?
2.逻辑管脚电压在阈值之间会发生什么情况? 例如 在 EN 处为0.8V、是 H、L 还是高阻态?
3. tOFF 的最大值和最小值是多少?
此致!
泽明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能帮助回答以下问题吗?
1.内部 DVDD LDO 的最大输出电流是多少?
2.逻辑管脚电压在阈值之间会发生什么情况? 例如 在 EN 处为0.8V、是 H、L 还是高阻态?
3. tOFF 的最大值和最小值是多少?
此致!
泽明
嘿、Zeming、
Unknown 说:1. 内部 DVDD LDO 的最大输出电流是多少?
为此、我请联系设计团队。 仅供参考、根据 10.2电源、 不建议将 DVDD 引脚用作外部电路的电压源。
Unknown 说:2. 如果逻辑引脚电压在阈值之间、将会发生什么情况? 例如 在 EN 处为0.8V、是 H 还是 L 还是高阻态?
这种行为在阈值之间是不确定的。 对于一些芯片、它在0.8V 时读取为低电平、但是之后您可能会发现一些器件在0.8V 时读取为高电平。 例如、100个样本中可能有70个读取为低电平、100个样本中有30个读取为高电平。 它还可能随时间或温度的变化而具有不同的行为。 基本而言、我们无法保证在给定范围之外的行为。
Unknown 说:3. tOFF 的最大值和最小值是多少?
9us 至35us

此致、
雅各布
嘿、Zeming、
哦、好的、这很好。

需要 TI 将 LDO 规格添加到数据表中,您能否支持此申请?
我们不打算将 LDO 规格放入数据表、因为不建议将其用于其他外部连接。 是否会向客户展示上述陈述以满足客户的要求、是否建议根据需要在该表中键入 VCC 至 DVDD 引脚?
此致、
雅各布